结果:找到"原理图丢失器件 交叉选取",相关内容1000条
  • 元器件名称更新
  • 画原理图是,一个元器件的参数进行了更改,怎样可以使元器件的供应商编号一起更改。有时候直接改了元器件的参数,器件的供应商编号却不跟着一起改变,倒数BOM的时候,买物料就会出错
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:今天下雨了吗 发帖时间:2023-09-12 10:21:00
  • 又发现一个BUG:立创EDAV2.0.13.dba36b版,有个器件在PCB复制后,丢失了,重新加...
  • 如下图所示的封装,在设计完成后,是这个样子的:在PCB里复制,再粘贴,封装丢失了:关闭软件后重新打开,发现原设计封装也丢失了:没办法价原理图从新导入后放好恢复,再复制粘贴,封装又变回老版本了:这个时候再使用“更新工程库”功能,倒是能够更新为最新正确的版本。但问题是:这个件我是看到有问题了,如果没看到呢?是不是就直接将错误的PCB发出制板了!!
  • 所属专栏: PCB设计 标签: BUG 立创EDA 发帖人:1297252AA 发帖时间:2023-04-01 11:34:00
  • 原理图无故丢失
  • 为什么我昨天晚上的画的原理图,不见了!!!!!但是pcb还在!!!!!有什么方法可以找回!!!!!而且我确定每一步都有保存!!!!!不然我真的要疯了!!!!!
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 无故 发帖人:Stutian 发帖时间:2022-04-14 07:46:00
  • 立创专业版BUG
  • 近日做项目发现用立创EDA,原理图会丢失器件。尤其是在交叉选取时最容易出现这个BUG,使用交叉选取功能,选中PCB中器件再返回原理图奇迹就发生了,PCB中选取器件在原图中不见了。新版本上线麻烦自己先好好测试下再给大家用。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:Z000JK 发帖时间:2022-01-27 10:25:00
  • 专业版器件选择
  • 才开始用这个专业版,原理图好不容易改好了,找了半天不知道怎么从原理图选取器件对应到PCB,标准版的器件定位和器件布局都挺好用的,这个专业版的怎么都找不到这个功能,用的不顺手。相对allegro、pads,LCeda最大的有点就是快,方便,顺手,选好器件复制个编号直接就能用。现在感觉是没有标准版好用的。原理图导过来一堆封装、错误,各种逛论坛,解决错误就花了2天,这方面的资料还是太少了。希望多出一些视频教程,包括从标准版导过来的工程常见错误解决办法。使用方法。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 从关联PCB 发帖人:Savitar 发帖时间:2021-03-22 21:59:00
  • 电脑端双屏使用交叉选择器件偶尔高亮显示
  • 1、电脑端双屏使用eda软件,一个屏的原理图中选中器件时,另一个屏中pcb对应的器件偶尔会高亮显示,但大部分时间不会高亮显示。请问这个是正常的吗?双屏交叉选择的功能有吗?2、原理图中,鼠标画框选择一个或多个器件时,是有操作方向的吗?选择器件时总是出现多选漏选的情况。试过单个电阻器件,鼠标从右下向左上画框,即使画框只框到器件的名称或一部分,都可以选择上器件;而从左上向右下画框,就不行,必须把器件符号和名称编号都框中,才能选择上器件。3、PCB中挪动画好的线条时,多次会出现重复的线条:挪动后有一条新的线条,而没挪动前的线条还在,需要手动删除。4、pcb中布线时,自动取消环路的功能不太好用,布完新...
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 双屏 发帖人:lpc1 发帖时间:2020-11-27 18:10:00
  • 第一次做:原理图,元件选型,PCB生成,打算制作5套,请大家帮忙看看!
  • 之前一点制作电路板的概念没有,第一尝试,做一个avr单片机的最小系统,就是练习用。对元件封装、布线、覆铜啥的都不知道,好在立创EDA真的很直观,自己试着做了一套,发在这里,请大家看看有没有什么问题?!由于是零经验,从各个角度都可能有问题,请大家不吝赐教!!!另外,U2和DC1是两个插座。U2用来插avr单片机USB下载器(下载器我已有,附图在后);DC1是用来取得5V电源的。我的问题是:1.我是不应该先量取我的已有的USB下载器的引脚之间的距离(用格尺量),然后才能确定这个U2,它的引脚数、引脚的间距要与我已有的USB下载器的完全匹配?2.我图中的U2和DC1的元件在电路板上的布置方向对不?...
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: ,元型,PCB生成 发帖人:土著大黄蜂 发帖时间:2018-04-07 17:15:00
  • 2018/02/07升级的软件有器件丢失的问题?
  • 如果你导出AD模式的图纸时,器件的标签就会丢失。由于你的软件布线能力比较弱,所以通常都会在该软件下进行图纸和电路板编辑,而导出到AD来布线。再回到立创来做Boom表,和制板,以及商城。现在当你下载到AD版时所有的器件的Titles标签就会丢失。如果是没注意请迅速修改。如果是有意不与AD兼任,那么立创的软件可能就没人再用了。因为你的布线实在是太不行了。如我说错请批评!
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 标签 发帖人:shineyunze 发帖时间:2018-02-10 23:32:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: